station météo

il a beaucoup de capteurs montés sur PCB qui nécessitent d’être dans l’ambiance de la grandeur mesurée exemple capteur de lumière d’humidité de température etc. Quelle type de protection (vernis ou autre) pouvons utiliser comme protection contre l’air marin pour ne laisser que la zone sensible du composant a nu. :?:

Translation (Google Translate):

Weather Station

it has a lot of sensors mounted on PCB which need to be in the ambience of the measured quantity eg temperature humidity light sensor etc. What type of protection (varnish or other) can we use as protection against sea air to leave only the sensitive area of ​​the component exposed?

Can you please provide me with a link or product number for which particular product you are asking about?