NTRIP no funcioa 4G

habia estado usando NTRIP con una base que configure en mi casa, mandaba datos con SNIP, y me conectaba con el sparkfun express en cualquier lugar con el 4G, ahora, solo se conecta al NTRIP y pone FIX conectandose con el interntet del mismo modem de mi casa, sin embargo cuando salgo y es necesario conectarme al 4G o en mi misma casa, ya no se conecta, cuando antes se conectaba rapidamente, cabe mencionar que no he movido ninguna configuracion ni del SNIP ni del SparkFun express, ni del SWMaps, he mantenido todo igual, pero ahora ya no se conecta al NTRIP con el 4G, solo con el mimo modem que esta conectado a mi placa y a mi PC con el que transmito NTRIP con el SNIP.

Translating your post:

I had been using NTRIP with a base that I configured at home, I sent data with SNIP, and I connected with the sparkfun express anywhere with 4G, now, it only connects to the NTRIP and says FIX connecting to the internet of the same modem in my house, however when I go out and it is necessary to connect to 4G or in my own house, it no longer connects, when before it connected quickly, it is worth mentioning that I have not moved any configuration of the SNIP or the SparkFun express, or the SWMaps, I have kept everything the same, but now it no longer connects to the NTRIP with 4G, only with the same modem that is connected to my plate and to my PC with which I transmit NTRIP with the SNIP.

Intenta usar directamente el también gratuito NTRIP Caster Land Survey Software | Emlid
o https://www.centipede-rtk.org/
snip podría hacer un ip_ban

Try to use directly the also free caster.emlid.com
or centipede-rtk.org
snip could do an ip_ban

¿Has comprobado la fuente de alimentación?